This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:PowerPAD 布局

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1116941/tms320f28377s-the-powerpad-layout

器件型号:TMS320F28377S

您好、查姆斯、

我的客户正在使用176引脚 F28377S、想要了解有关 PowerPAD 布局的更多信息、请就以下问题提出建议、

  1. 在数据表中、我们建议使用直径为0.2mm 的过孔、而应用报告 slma002h 建议使用直径为0.33mm 的过孔、哪种建议更好?
  2. 在 PowerPAD 的背面、建议采用哪种方法来获得更好的散热效果? 如果客户使用的裸铜像 PowerPAD 的正面一样、是否存在任何风险?

此致、

Luke