This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:TMDSDOCKF28335:具有+/- ADC 输入的 DSP

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1116517/tmdsdock28335-tmdsdockf28335-dsp-with-both---adc-input

器件型号:TMDSDOCK28335

各位专家:  

你好。

请帮助解决以下客户问题。

"我正在寻找能够将正负输入端连接到 ADC 的 DSP

我使用的是 TMDSDOCKF28335、它只能将3.3V 正输入连接到其 ADC"

感谢你的帮助。

谢谢你。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    C2000中的所有嵌入式 ADC 都具有单极输入。  F2837x/F28388具有差分输入选项、但这些仍是正电压。  如果您有双极信号、则需要使用放大器将其转换为我们 ADC 所需的相同输入范围。

    最棒的

    Matthew