This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:无法在 Code Composer Studio 2.21中打开一个项目-大多数选项都是灰色的

Guru**** 2959240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1114279/tms320f2812-cannot-open-a-project-in-code-composer-studio-2-21---most-options-are-grayed-out

器件型号:TMS320F2812

您好!

我目前正在使用2.21版、工具中的大多数选项都是灰色的。 有什么建议吗? 这些选项以前可用。 不知道为什么它们不再存在。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    发生了什么变化? CCS 的这一新安装、还是您在尝试在新计算机上安装?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个相当新的安装。 该工具直到最近才工作、并且能够连接到硬件和打开项目。 但是、这些选项现在呈灰色显示。 用户报告收到了一条与仿真器低功耗相关的错误消息。 该错误出现了几次、但此时选项不会灰显。 之后、工具空闲约30分钟、似乎意外关闭。 再次启动时、出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    您能否列出正在使用的工具链:

    - CCS 2.21?? 这已经很旧了、我不确定它是否已得到支持。

    Windows 版本?  这是 Windows 10还是更低版本?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算机是 Windows XP。 这些选项会灰显、有什么原因吗? 是否有设置或需要清除的内容? 此外、当电路板被连接时、有一些额外的按钮/选项可用、但是、不是我需要的选项、例如打开一个项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    设置非常旧、我们没有重新生成问题的设置。 如果 CCS 团队能提供帮助、我将与他们联系。 请在一天内回复。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    你好。 客户的另一个问题、请参阅以下内容以供参考。 非常感谢。

    当我最初安装该工具和闪存组件时、结果似乎是一些重复的文件夹。 例如、有一个名为 C:ti\myprojects (或类似内容)的文件夹、还有另一个文件夹位于不同的位置。 我想它位于一个名为 C:ti_2_2\Myprojects 的文件夹中。

    来自项目的输出文件被放置在 C:ti\myprojects 位置。 这是否存在潜在问题?

    我认为它不会干扰 CCS 的另一个版本。 只是想知道我是否需要将这两个位置合并为一个位置、或者通过某种方式指定使用哪一个位置作为 默认位置。

    只是想提一下、以防它与新问题有某种关联、项目灰显 、如果我需要纠正它。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、CCS 团队今天已经结束了。  他们将在星期一看到您的帖子。

    如前所述、CCS 2.21不再受支持。  我们将尽力提供帮助。  但要做好准备、以避免我们陷入困境。

    如果您告诉我们 CCS 和 Windows XP 的精确版本、可能会有所帮助。  我无法准确地告诉您如何找到它。  在 CCS 中、查找类似于 Help | About 的菜单选项。  在 Windows 中、它将是一个类似于"开始"|"设置"|"系统"|"关于"的菜单选项。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="520697" URL"~支持/微控制器/C2000-micro-group/C2000/f/C2000-micro-forumer/1114279/TMS320F2812-not-open-a-project-with-code-composer-studio 2-21-most options-are -out-]我当前使用的是2.21版工具中的大部分选项、这些选项呈灰色显示。 有什么建议吗? 这些选项以前可用。 不知道为什么它们不再存在。

    我怀疑项目管理器 dll 以某种方式未注册。 有关如何重新注册的建议、请参阅以下文章:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/993554/project-window-disabled-in-code-composer-3-3/3669858#3669858

    上述内容提到 CCSv3、但对于 CCSv2、它的工作方式应该相同

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我上周不在办公室、但今天将尝试这一建议的解决方案、并告诉您它是否有用。 谢谢你。