This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:是否有任何增加 lwip 超时的选项?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1116418/tms320f28388d-is-there-any-option-to-increase-lwip-timeout

器件型号:TMS320F28388D

在 F2838x-M4 TCP/IP 中、我们在连接通过后的传输中遇到问题。

我们期望问题可能是在接收确认和重新传输方面存在延迟。

我们希望尝试增加该时间的超时。 您能告诉我们我们如何实现这一目标吗? 我们是否可以在 lwip 文件中修改任何参数?

谢谢、

Dhanashree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanashree、

    您可以检查 tcp_priv.h 文件中可用的超时参数。  

    连接超时值 可 由函数 netconn_set_recvtimeout()设置。 它以 miiliseconds 为单位设置超时。

    此致

    Siddharth