This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:用闪存库写入 DCSM OTP

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1106559/tms320f280049-writing-dcsm-otp-with-flash-lib

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!
客户希望在启动过程中使用 FlashAPI 写入 DCSM OTP。 他使用了 Fapi_issueProgrammingCommand (地址0x78028、8字节) 、但它不起作用。 为什么?
他可以使用 SysConfig 中的.asm 和.cmd 文件、因为出于安全原因、每个器件都必须获取自己的密码!

进一步的问题:

为什么需要将两个链接器指针值编程在一起(请参阅 attachmend)。 他只想使用 Linkerpointer1。 他还希望对标头进行编程、以便不会更改任何内容。 如何对1位进行编程?
此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这已分配给我。  我将在一天或两天内回顾并返回给您。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DCSM OTP 可使用闪存 API 进行编程。  但是、请注意、所有128位(在128位边界上对齐)应立即进行编程。   

    客户在尝试对 OTP 进行编程时遇到了什么错误?

    请查看此常见问题解答:  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951668/faq-faq-on-flash-api-usage-for-c2000-devices 

    它将回答您的所有问题。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    由于代码是脱机查看的、并得出结论认为密码是在闪存 API 方案中编程的(与之不同、在工具示例中不是)、我将在此关闭此帖子。

    如果需要、您可以打开一个新帖子。  此主题将被锁定、因为它超过一个月。

    谢谢、此致、
    Vamsi