This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:无法打开源文件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115828/tms320f28379d-cannot-open-source-file

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

尝试包含 types.h 文件时、math.h 文件中出现构建错误。 以下是代码行:

#include "libraries/utilities/types/include/types.h"

这里是构建错误:

我在项目属性中包含了 types.h 文件的路径、如下所示:

为什么文件无法打开? 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否正在使用 C2000Ware? 此外、您能否检查"$SDK_ROOT 的值?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您的帮助。 我将在以下位置使用 MotorControl SDK:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00_00

    我注意到、在上面指定的路径中有一个 C2000ware 文件夹、我的项目会在它们中查找一些项目。

    以上路径也是${SDK_ROOT}的值、如下所示。

    但是、我看不到 ${SDK_ROOT}的定义位置、它不在预定义符号中、因此我不确定这一点。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、它在链接的资源中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    将您的查询转发给  MotorControl SDK 团队。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您需要将#include "libraries/utilities/types/include/types.h"更改为仅#include "types.h"、或者将 ${SDK_ROOT}添加到您的 include 搜索路径中。

    惠特尼