This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] controlSUITE:controlSUITE 程序运行错误

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1113689/controlsuite-controlsuite-program-run-error

器件型号:controlSUITE
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDXIDDK379D

尊敬的 TI 团队:

我已在计算机上安装 controlSUITE v3.4.4 (最新版本)。 程序打开、但屏幕上没有显示任何内容、如下图所示。  

 

我运行程序的地址如下。 此外、我的计算机的操作系统是 Windows 10 Pro x64。

C:\ti\controlSUITE\controlSUITE.exe

Sinan、

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sinan、

    您能评论一下安装了哪个版本的 Code Composer Studio 吗?  您是否尝试从 CCS 内部打开 Resource Explorer?

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我的计算机上安装了 Code Composer Studio v11.0.00012。 CCS Resource Explorer 中的 controlSUITE 不会脱机打开。

    Sinan、
    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sinan、

    了解您希望导入 CCS 的示例/项目可能会更有帮助。 controlSUITE 是一种旧的存储库结构、已被与 CCS/Resource Explorer 集成的 C2000Ware 所取代。

    如果您需要 controlSUITE 提供的旧版支持文件/示例、请告诉我、我可以帮助您找到它们。  我不确定获取 GUI 方面的内容是否会有效。  另请告诉我您使用的是哪款 C2000器件、我可以确保是否需要 controlSUITE、或者我们是否只能使用 C2000Ware。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Matthew、  

    [引用 userid="8973" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1113689/controlSUITE-controlSUITE-program-run-error/4129094#4129094"]另请告诉我您正在使用的 C2000器件、[/quot]

    我正在 项目中使用 TMDSECATCNCD379D 器件。

    我应该使用 C2000Ware 而不是 controlSUITE 吗? 此外、controlSUITE 将不再更新?

    Sinan、
    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sinan、

    感谢您提供更多信息。  我相信 ECAT 示例作为 C2000Ware 电机控制 SDK 的一部分、位于 TMDXIDDK379D 开发文件夹中。  您可以在此处下载 :https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK?keyMatch=MOTOR%20CONTROL%20SDK

    到最后一点、controlSUITE 不再更新。  我们已迁移到 C2000Ware、如上所述。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew

    感谢您提供的信息。

    非常感谢您的反馈。

    还感谢 TI E2E 一如既往地提供快速支持。

    祝您度过美好的一天、时刻保持安全。

    我稍后将关闭此帖子案例。

    Sinan、
    谢谢、致以诚挚的问候。