Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LI
主题中讨论的其他器件:TUSB320LI
您好!
我的客户希望使用 C28x CPU1 USB 在主机(MSC)和 DEC (CDC)之间切换。
它们以 USB_EX8_DUAL_DETECT 作为参考进行编程、但一旦识别 MSC、就无法在不复位器件的情况下切换到 CDC。 是否有切换模式而不复位器件的示例程序?
此致、
Sasaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LI
您好!
我的客户希望使用 C28x CPU1 USB 在主机(MSC)和 DEC (CDC)之间切换。
它们以 USB_EX8_DUAL_DETECT 作为参考进行编程、但一旦识别 MSC、就无法在不复位器件的情况下切换到 CDC。 是否有切换模式而不复位器件的示例程序?
此致、
Sasaki
Sasaki、您好!
[引用 userid="7882" URL"~μ C/support/microdevices/c2000-microdevice-group/C2000/f/c2000-microdevice-forum/1114111/tms320f28388d-switch-between host-msmsc and -tdec CDC-wing-C28x-CPU1-USB"]他们正在使用 USB_EX8_DUAL 进行编程、但一旦无法识别引用、就无法检测到 CDC_QUO[]他们将其作为引用。此示例检查 while 环路中 GPIO 47的状态、以在主机和器件模式之间切换。 您能否检查 GPIO47数据寄存器以了解 C2000器件读取的值?
最棒的
Kevin
大家好、Kevin San、
感谢你的答复。
是的。 他们检查 GPIO47数据寄存器。
其 USB 切换代码如下所示。 此代码是否不正确?
if (USB_ID_iBit != oldID){
oldID = USB_ID_iBit;
if (USB_ID_iBit){
bUsbHostMode = false;
//
// Device Mode
// Kill the host mode
//
USBHCDTerm(0);
USBHMSCDriveClose(g_psMSCInstance);
//DeviceMode
//
// Initialize the transmit and receive buffers.
//
USBBufferInit(&g_sTxBuffer);
USBBufferInit(&g_sRxBuffer);
//
// Pass our device information to the USB library and place the device
// on the bus.
//
USBDCDCInit(0, &g_sCDCDevice);
//create que for receive data
make_queue_char(&usbcdc_receive_queue,buf_usbcdc_receive_queue,QUEUE_LENGTH_USBCDC_RECV);
make_queue_char(&usbcdc_receive_2nd_queue,buf_usbcdc_receive_2nd_queue,QUEUE_LENGTH_USBCDC_RECV_2ND);
make_queue_char(&usbcdc_send_queue,buf_usbcdc_send_queue,QUEUE_LENGTH_USBCDC_SEND);
}
else{
bUsbHostMode = true;
//
// Host Mode
// Kill the Device mode
//
USBDCDCTerm((void *)&g_sCDCDevice);
//HostMode
USBStackModeSet(0, eUSBModeForceHost, ModeCallback);
UsbHostStackInit();
USBHCDInit(0,g_pHCDPool, HCD_MEMORY_SIZE);
f_mount(0, &g_sFatFs);
}
}
此致、
Sasaki
您好、Siddharth - San、
感谢你的答复。
USB_ID_iBit 连接到 GPIO114。
客户使用的是 TUSB320LI、该 IC 输出 USB_ID。 由于这个 USB_ID 信号被连接至 GPIO114、程序可分支至一个 USB 主机或器件。
顺便说一下、是否有示例 项目可以在具有 controlCARD 的 MSC (USB 存储器)和 CDC (串行端口)之间切换? 如果有、我将在此处确认。
此致、
Sasaki