This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:实时变量显示

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1114609/tms320f28375d-real-time-variable-displays

器件型号:TMS320F28375D

我将 TMS320F28375D 微控制器与 XDS110 JTAG 调试探针搭配使用。 使用该设置、是否可以执行非侵入式调试以实时绘制变量图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CCS 用户指南的实时模式部分提供了一些信息的链接。 这有帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milton、

    切斯特正确、CCS 中有一个实时模式。 此模式应可用于您的器件和调试探针。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 另一个问题:如果在调试期间连接中断、微控制器是否会返回初始状态?  换句话说、它是否会导致微控制器复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milton、

    当您说"connection is lost (连接丢失)"时、您是指与调试探针或电源连接的连接? 您是否正在使用定制板?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marlyn。
    是的、我使用的是定制板。
    关于我的问题、可能是 MCU 和调试探针之间的数据中断、甚至当我中断 CCS 中的实时调试过程时也是如此。 这是否会导致微控制器复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milton、

    我认为器件不会因断开的调试探针而复位。 可能还有其他会导致复位的因素、例如看门狗或您已实现的其他逻辑。 这是您必须测试的东西。  

    中断调试过程不会复位器件。  

    此致、

    Marlyn