This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:F280049的 ADC 和 CMPSS 配置

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115940/tms320f280049-adc-and-cmpss-configuration-for-f280049

器件型号:TMS320F280049

您好、香榭丽舍

我向我们的客户询问这一点。

同一引脚上的 ADC 和 CMPSS 是否可以同时进行多路复用? 例如、如果将引脚36用于 ADC 采样和 CMPSS 输入、这是否会影响 ADC 采样精度?

我查看了下面这个链接中的回复、找到了一些答案、但我仍然有点困惑。 它说:“如果 CMPSS 输出通过 GPIO 以高频率切换,则会影响 ADC 的精度。” 我想知道"CMPSS 输出"是指使用 CTRIPOUTH 通过 X-BAR 并将输出端输出端连接到 GPIO? 如果 CMPSS 在高频率下翻转和切换、是否会影响 ADC 精度?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/770289/tms320f280049-simultaneous-use-of-cmpss-and-adc/2852033?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADC%252520accuracy%252520%252520AND%252520CMPSS#2852033

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    是的、当 CMPSS CTRIP 路由到 GPIO 输出 XBAR 并在高频率切换时、这种情况恰好会影响 ADC 精度、但是如果 CMPSS 跳闸未在输出 XBAR 中路由、则不会对 ADC 精度产生影响。

    此致、

    Joseph