This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:通过 CAN 的 FreeRTOS 引导加载程序

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1116014/tms320f28379d-freertos-bootloader-via-can

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的 TI 团队:

我们正在尝试使用 CAN 接口在 TMS320F28379D 上实现 FreeRTOS 引导加载程序。 您是否有类似的经历、是否有人已经尝试过? 如果您 有任何建议从哪里开始、或者如果您有一些可能有用的材料、我们 将不胜感激。

此致、
米哈埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我们尚未尝试在引导加载程序中运行 FreeRTOS。 根据 FreeRTOS 论坛讨论、这应该是可能的。  裸机引导加载程序可用作说明点。  如果您在实施相同的方案时遇到任何问题、请告知我们。

    谢谢
    Vasudha