This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:如果引导至闪存、应用能否重复使用保留的 BootROM M0 RAM?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115563/tms320f280041-can-bootrom-reserved-m0-ram-be-reused-by-application-if-booting-to-flash

器件型号:TMS320F280041

您好!

我们在 F28035和 F280041这两种不同的器件中使用了一个代码。 根据他们的数据表、M0 RAM 的一些空间必须保留用于引导 ROM 堆栈和变量、但是根据我的理解、如果我要引导至闪存、则引导加载过程已经完成、并且应用程序应该可以完全重复使用该 RAM、 或者我弄错了?

在我的应用中使用完整的 M0 RAM 会产生什么后果?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用完整的 M0 RAM、只是引导 ROM 存储的状态信息将被覆盖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Baskaran。

    覆盖引导 ROM 信息的含义是什么? 我不会按我所知的那样使用它。 除非使用 CCS 进行调试、否则它会执行一些操作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有其他影响