This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:C2000-Gang 错误23.

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1113511/c2000-gang-c2000-gang-error-23

器件型号:C2000-GANG

您好!

我们每年都会生产基于 TMS320F28377/379的电子电路板。

在生产结束时、我们使用 Gang C2000对固件进行编程。

1) 1)我们使用了 Gang 固件 v01.00.01...、对于相同的映像、我们在没有任何探测的情况下刷写28377和28379。

CPU 是相同的、只有379是我们不使用的 CLB。

上周、我们订购了另一个 Gang、我们是最新固件(v01.07.00或类似内容)

但是、现在、如果图像设置为377并使用379并反转、则会显示错误消息... 我们是否可以使 Gang 忽略 CPU 检查?

2) 2)自一周以来、我们有许多电子板在 Gang 闪烁时出现错误23。

没有理由出现此错误。 对于100个、我们有大约15个 CPU、但在出现0个错误之前、出现此错误!

是否有人可以帮助我找到这些板上可以附加的内容?

我们还使用简单的电路板(电源和 JTAG)单独尝试一些 CPU:我们也遇到了错误...

??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请直接通过 support@elprotronic.com 联系 Elprotronic。

    我还会通知他们、如果他们需要任何信息、他们会联系我们。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我遇到了问题。

    在电路板上、我们有一个电源监控器、用于控制电源电压。

    此组件出现故障、导致将 RESET 引脚设置为低电平...因此 JTAG 无法通信..

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从我们的网站上尝试最新的软件吗?

     https://content.elprotronic.ca/C2000-GANG-Setup.zip

     请告诉我状态是否相同。

    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    这已关闭、如 Gir 所述。

    我要关闭此帖子。

    谢谢、此致、

    Vamsi