This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D-Q1:托管电路板请求

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28384D-Q1, C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1114942/tms320f28384d-q1-custamised-board-request

器件型号:TMS320F28384D-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DC2000WARETMDSCNCD28388D

您好!

你好、

我们使用的是 Launchpad Tms320F28379D、但目前我们需要使用以太网与 PC 进行通信。

因此、建议使用用于以太网端口的微控制器、具有双核的 CAN 通信和 SPI、最低频率为200MHz。

我们还请求共享原理图。(我们正在寻找 微控制器封装 HLQFP )。

注意:在库存中共享零件号

另一个申请要求 TMS320F28384D-Q1具有以太网端口、IF (可提供棋盘图、请分享)

此致

例如 Rajendhran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajendhran、

    [~用户 id="348769" URL"支持/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1114942/tms320f28384d-q1-custamised 板-request"]因此请推荐用于以太网端口、具有双核且最低频率为200MHz[/报价]的微控制器。

    F2838x 器件系列符合您的要求、特别是 PTP (QFP)封装中的 F28384D/S。 请注意、两个 D/S 型号都具有125MHz CM 内核(ARM M4)。

    [引用 userid="348769" URL"~支持/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1114942/tms320f28384d-q1-custamised board-request"]我们还请求共享原理图。(我们正在寻找 微控制器包 HLQFP)[/quote。]

    您可以查看使用337-BGA 封装的 TMDSCNCD28388D 设计。 遗憾的是、我们没有 QFP 封装的参考设计、但 QFP PCB 设计整体应该更简单。 您可以在下面的 C2000WARE 安装目录中找到设计材料:

    C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与、我们将进行检查和更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajendhran、

    好的、让我们知道您的想法。

    最棒的

    Kevin