This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在项目中包含 fwc 文件

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115820/tms320f28379d-including-fwc-files-in-project

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379DC2000WARE

您好!

我已经使用 tmdxiddk379d 快速电流环路示例在我自己的定制硬件和电机上实现了有传感器 FOC、现在我正在使用 位于 C2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00_00\libraries\control\fwc 的库来实现高速磁场减弱控制。

我一直以 boostxl_drv8320rs is13_fwc_MTPA_coff 为例、并已开始实施。  

为了包含这些文件、我在包含选项中添加了一条路径、如下图所示。

出于某种原因、当我构建时、编译器似乎无法看到 fwc 库、如下面的错误照片所示:

路径右侧填充的三个小点、看起来编译器正在查找 fwc.h 文件的正确文件夹。

我是否必须执行任何操作才能链接 fwc.c 文件? 执行此操作的最佳方法是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在主文件顶部仍然需要#include