This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:读取外部 RAM 寄存器值异常

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115488/f28m35h52c-read-external-ram-register-value-exception

器件型号:F28M35H52C

大家好、

以下是客户可能需要您帮助的几个问题:

1) 1) 在使用 TI MCU F28M35官方例程 EP_SRAM_8BIT 时、有关配置 EPIOS31-A20用法的一些问题。

在配置时、为什么读取和配置输出模式时需要高剂量? HB8模式下不存在 A20、为什么要使用它?  

2) 2) 如果客户使用 HB16、他们还需要使用 A12、但仅使用 A11、是否也可以根据例程选择以下引脚?  

3) 3)当使用 PJ4_GPIO60引脚作为对外部 RAM 的读写命令时、将其短接至3V3以读取外部 RAM 寄存器值、并且一个简单的上拉电阻器不起作用。 为什么?  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃