This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:使用 TIDM-HV-1PH-DCAC 的5kW UPS 逆变器

Guru**** 2558390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115029/tidm-hv-1ph-dcac-5kw-ups-inverter-using-tidm-hv-1ph-dcac

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC

你(们)好

我计划将上述参考设计用于5KW 逆变器/UPS。 在投入时间/资金之前、我想知道是否可以针对此5KW 输出规格重新配置此参考设计。

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果 您为5kW 运行重新设计和更换无源和有源组件、则可以将此设计用作参考。

    最棒的

    John