您好!
我尝试在不影响器件的情况下连接到器件、并且使用了多年使用的过程。 但现在连接尝试失败、并显示以下错误消息。
C28xx_CPU1:初始化闪存编程时出错:接口从 dll 返回、但闪存在此设备上不可用。
C28xx_CPU2:初始化闪存编程时出错:接口从 dll 返回、但闪存在此设备上不可用。
我使用的过程如下:
1.从两个内核的目标配置中清除 GEL 文件。
2.在 Debug Configuration、Program 选项卡中、将其更改为两个内核的"Load symbols Only"。
3.在 Target 选项卡中,取消选中"HALT the target on a connect"。
此错误是由我的程序中的缺陷造成的、还是其他原因造成的?
谢谢、
ED