This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:通过使用 sci 闪存编程器、无法更新 cm 固件。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1112975/tms320f28388d-by-using-sci-flash-programmer-not-able-to-update-cm-firmware

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我正计划对3个内核的 TMS320F28388D 控制器使用串行闪存编程(sci)。但我无法这样做。

上图中可以看到、它无法更新为 CPU1提供的闪存内核。

我浏览了串行闪存编程文档、但在文件生成之后、仍然无法刷写应用。

有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的时钟源和值是什么? 此外、您能否确认您已将器件设置为 SCI 引导?

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anu:

    感谢您的回复。

    我使用的是 f28388d 器件的控制卡。正如我在串行闪存编程器文档中看到的,他们刚才提到过传递命令以使用闪存内核加载应用固件。因此,时钟源和值应该在闪存内核中设置,我们通过编程器实用程序发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在器件设置为 SCI 引导后将其复位? 加载时是否还可以启用-v 标志? 这将显示自动波特率锁定是否正在完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在将器件设置为 sci 引导模式后、我确实在器件上进行了复位。如果在命令自动波特率设置中启用-v 标志、您可以在下图中看到这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S1:A 开关的位置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关 s1和2都处于打开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试关闭 JTAG 开关并查看这是否会产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照您的建议仍然尝试了。我无法更新应用程序。

    [引用 userid="453770" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum/111275/tms320f28388d-by-using-sci-flash-programmer-not -able-update-cm-firmware/4130768#4130768"]如果您尝试关闭 JTAG 并尝试关闭此开关、是否会产生影响?]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的确认。 您能否列举执行固件更新所采取的步骤? 这将有助于建议下一个调试选项。  

    Anu