This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:如何从正弦表中获取这些值?

Guru**** 2794815 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1100440/tms320f28027-how-to-take-the-values-from-the-sinusoidal-table

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

反相电源需要 SPWM、并且 ROM 中有正弦表、客户希望了解如何获取该值。  例如、如何获得正弦值15度?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 FASTRTTS 库中的 SIN 函数与 ROMTABLES 配置一起使用。

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shantanu、

    感谢你的帮助。

    您能否帮助介绍有关 FASTTS 库的更多信息? 即一些有关如何 调用 ROM 正弦表的示例。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 c2000ware/libraries/math/FastRTS 中的文档和示例。

    这些示例具有一个被称为 ROMTABLES 的构建配置、该配置使用 ROM 中的表。

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shantanu、

    再次感谢您、您能帮助您指向示例的链接吗?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 FASTRTTS 库中检查 sin32示例的 ROMTABLES 构建配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shantanu、

    C2000Ware 在客户端下载、但他们找不到您提到的示例(c2000ware/libraries/math/FastRTS--FastRTS)。  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在此处找到示例。 sin32示例。 加载到 CCS 中并选择 ROMTABLES 配置

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shantanu、

    再次感谢您的详细指导、但您提供的是浮点、而客户的芯片是定点。 是这样吗?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    对于定点,必须使用 ROM 中的 IQMath Sin()函数。 请参阅 IQMath 库。

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shantanu、

    再次感谢您的帮助、但现在我们仍停留在这里、因为 此 IQ 数据问题 来自同一客户、尚未解决、您能否帮助调查并进行跟进、以便我们可以帮助推动这两个案例?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    关于 IQMath 数据问题、您是在 ROM 中使用表/库还是在 RAM/FLASH 中加载它? 请运行中的示例 \\libraries\math\IQmath\c28\examples\c\2802x。 如果该示例通过、请复制项目设置。 如果失败、我们可能需要进一步调试。  

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shantanu、

    如何将 c2000ware 中的示例加载到 CCS 中以进行编译和运行?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    我不理解这个问题。 您在将项目导入 CCS 时遇到问题吗? 确切的问题是什么?  

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shantanu、

    [引用 userid="419856" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1100440/tms320f28027-how-take the-value-fs-fer-the-sinusode-table/4124125#4124125"]您是否难以将项目导入到 CCS

    是的、客户无法将项目导入 CCS。  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    导入方法对于所有项目/示例都是相同的。 我能够将项目导入 CCS。 您的安装可能出现问题。 是否可以尝试在新目录中安装 c2000ware,然后导入?

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shantanu、

    [引用 userid="419856" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1100440/tms320f28027-how-tms320f28027-how-take the-value-fs-fs-the-sinusode-table/4125915#4125915"]是否可以尝试在新的报价目录中安装 c2000ware[并导入新的报价]?

    他们已经尝试了两次、但都失败了。  客户想要尝试将关键文件复制到其他可运行的 IQ 项目、以查看它们是否存在相同的问题、您能否帮助指出哪些文件至关重要?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    这很奇怪、因为我刚重新安装、它工作正常。 他们使用的是哪个版本的 C2000ware?  

    要重新播放项目、您将需要 IQmath\c28\examples\c\source\文件夹中的三个文件和 cmd 文件。 您还需要在构建时链接 IQMath 库。

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shantanu、

    [引用 userid="419856" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1100440/tms320f28027-how-take the-value-fs-fthe-sinusode-table/4129926#4129926"]他们正在使用的 C2000ware 的哪个版本?  [/报价]

    可在 TI.com 上下载的最新版本。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    这是奇怪的,因为我只复制了一次,我能够导入。 请尝试按照我在上面所说的那样复制该项目。

    -Shantanu