This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:对空白 MCU 进行编程时出现 DSP CLK 频率错误

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28030, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1110626/c2000-gang-dsp-clk-frequency-error-when-programming-a-blank-mcu

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

我们正在尝试将 C2000-GANG 编程器与  TMS320F28030微控制器结合使用。 目前我们正在交互模式下工作、但最终模式将是独立模式。

在我们的首次试验中、我们无法完成编程序列的第一步、我们不断收到  MCU 器件初始化错误。 我们通过对测试电缆进行一些修改来解决了这个问题;

  • 从我们的扩展电缆中删除了 CLK_RTN 端 EMU 线(JTAG 仿真器需要)
  • 已将编程电缆连接器中的所有接地引脚接地(之前仅连接了一个)。

目前、我们可以读取和擦除微控制器。 此外、我们还可以对已编程的微控制器进行编程。

我们在尝试对空白 MCU 进行编程时遇到的问题。 执行擦除操作后、当我们尝试对 MCU 进行重新编程时、编程器返回 DSP CLK 频率错误

测试场景

  1. 从空白 MCU 开始(使用 XDS100V2和 UniFlash 擦除)
  2. 读取或写入空白 MCU→故障 →DSP CLK 频率错误
  3. 使用 XDS100V2对 MCU 进行编程
  4. 读取→ 成功
  5. 程序(GO)(首次试用)→CSM 解锁错误
  6. 计划(GO)(第2次及后续试验)→成功

Read/Write Blank MCURead Already Programmed MCU

GO Trial 1Go Trial 2 and following

在使用空白 MCU 的读取和写入失败场景中、DSP 时钟值似乎是错误的。

此外、在 与 GANG 一起运行失败后、电路板有时无法连接到 XDS100V2 JTAG 仿真器。 即使擦除操作本身不成功、几次尝试擦除操作也能解决这个问题。

测试配置

电路板中的引导模式选择引脚配置如下。 使用此配置、程序从闪存运行。

  • GPIO37→Ω 与3.3kΩ Ω 上拉
  • GPIO34→悬空

一个8MHz MEMS 振荡器被连接至 XCLKIN - GPIO19 (不确定它是否重要)。

无论电路板是由外部供电还是通过 Gang 编程器供电、都会出现问题。

用于测试的十六进制文件从微控制器中导出、该微控制器之前通过 XDS100V2 JTAG 仿真器进行编程。

 如果有任何帮助,将不胜感激。

此致、

Kursad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kursad、

    尝试配置引导模式 GPIO 以等待引导、看看这是否有用。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    感谢您的快速响应。

    我们尝试了您的建议、并将 GPIO34拉为低电平、将引导模式设置为等待 、但仍会发生 DSP CLK 频率错误。 当引导模式设置为等待时、已编程的微控制器也不可编程。

    此外、将引导模式设置为在编程期间等待对于我们的电路板来说是不可行的操作。 如果有其他解决办法,则更可取。

    此致、

    Kursad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,库萨德   

    我将要求 Elprotronic 检查此帖子。   

    您也可以直接联系 Elprotronic 以获得 Gang 支持,网址 为 support@elprotronic.com 。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kursad、

    Elprotronic 员工本周正在开会。  请在本周内回复。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kursad、

    您是否就此直接与 Elprotronic 联系?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    今天、我将

    此致、Kursad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kursad、

    我现在暂停一下。

    谢谢、此致、

    Vamsi