This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:调试错误- CCS V11

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1114516/tms320f28027f-debug-error---ccs-v11

器件型号:TMS320F28027F

大家好、

我将从这个 TMS320F28027F launchpad 模块开始、在 CCS 中、我能够构建一个输出文件。 但除此之外、每次我调试 它时、还有两种类型的错误不断弹出。 我附上相同的屏幕截图。请帮助解决此问题。 此外、我尝试将目标配置中的一些参数更改为测试连接、但再次出现一些错误。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅文章 JTAG/调试器连接问题中的建议是否 有用。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="526183" url="~/support/microset/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1114516/tms320f28027f-debug-error--ccs-v11"]我将附加相同报价的屏幕截图

    最后一个屏幕截图是关键部分。 它表明低电平 JTAG 连接不良。 这通常是由一些硬件问题造成的。

    请注意、您在目标配置中选择了 XDS100v1。 我相信您的 LaunchPad 是 XDS100v2。 不过、我认为这不是您的问题。

    请打开 Windows 设备管理器、查看您的 Launchpad 是否具有以下 XDS100条目

      

    谢谢

    Ki