This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:关于使用 DAM 将数据存储到 SDRAM

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1113083/tms320f28388d-regarding-data-storage-to-sdram-using-dam

器件型号:TMS320F28388D

你好

三个 DMA 通道(1、2和3)用于读取三个 A、B 和 C 差分 ADC 通道。 ePWM 触发源用于启动 ADC 转换。

在32768 ADC 数据传输结束时产生 DMA 中断、同时 使用 相同的 DMA 通道将数据传输到 SDRAM。

 由于16位 ADC、某些值被重复存储在 SDRAM 中。 使用 DMA 将所有 ADC 通道结果存储在 SDRAM 中。

这样做的原因可能是什么?

 

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟答复表示歉意。

    您能否检查 DMA 配置是否仅在每个 DMA 事件发生时读回1个 ADC 结果寄存器? 这可能是您目的地(SDRAM --这实际上是 GSRAM)上的值具有重复性的原因之一。   

    此外、导致这种情况的其他可能原因可能是控制环路的时序。 请检查一下、看看您所看到的错误是否有问题。  

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、此致

    Pramod