This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:在地址0x840上未成功生成 CRC

Guru**** 2539230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1114470/tms320f28034-crc-not-generated-successfully-at-address-0x840

器件型号:TMS320F28034

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

使用 STL 库的闪存自检发现在地址0x840处未成功生成 CRC、并且 启用 CIO 功能已禁用。  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题已经解决、但这是一个新的情况、在执行单步调试时、它会导致0x840、CRC 值被清除、因此始终为 false。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    您能否确认是否正在运行程序(无单步执行)、0x0840是否正确/有值?  由于这会监控数据读取总线、并且单步执行会内联 ESTOP0指令、因此我怀疑这可能会损坏 CRC 计算。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢你的帮助。 通过利用 e2e 上的资源、问题已得到解决。 再次感谢您的帮助。

    此致、

    樱桃