主题中讨论的其他器件: C2000WARE
您好!
我们正在开发具有 TMS320F28379D 和 BiSS-c 绝对编码器反馈的伺服驱动器。 我们有一些问题、
- 我们将 TI 的位置管理器库用于 BiSS-C 接口、它将 EPWM4用于时钟、如何更改呢?
- 我们是否可以在 CLB 中有2个2MHz 脉冲输入接口、在 CLB 中有编码器输出为"A"、在 CLB 中有"B"脉冲序列输出、在同一控制器中有绝对编码器接口、这是否可行? 如果没有、如何继续;您有没有任何建议;如果有、您是否有任何脉冲输入和脉冲输出参考?
- 现在、我们将 TI 的评估板用于具有 TMS320F28379D 和自定义逆变器卡的控制器卡、但当我们转到最终产品时、我们将寻找成本稍低的控制器。 您能否建议一个 满足 上述要求的替代微控制器?
此致、
Kaarthi