主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我将系统时钟配置为100MHz、将低速时钟配置为25MHz。 我尝试将 GPIO 切换置于 NOP 语句中、并注意到引脚切换速度比我预期的慢(1.6mS)。 那么、然后我尝试测量 XCLKOUT 以验证我的时钟频率。 我选择 INTOSC2作为 XCLKOUT 源、可以看到它以400nS 或1.25Mhz 的周期运行、这对我来说毫无意义? 参考手册指出、它应该以10MHz 的频率运行。 我还尝试测量 INTOSC1、并看到与测量的 INTOSC2频率相同。 下面是我的逻辑分析仪和寄存器配置的屏幕截图。
由于 Launchpad 开发套件不会突破 XCLKOUT GPIO 的影响、我现在正在脱离定制板运行。 但通过查看我在 Launchpad 开发套件上的 NOP 测试案例、我看到了相同的1.6mS 时序、因此我假设电路板之间的这个问题是一致的。


谢谢