请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
我在 CPU2上运行一个 SCI 串行端口、当我在 CCS 中使用 CPU 复位按钮时、它开始流出垃圾。 但是、当我使用实际开发套件上的 RESET 按钮时、一切都按预期工作。 复位 CPU2时 CCS 中是否存在一些问题? 当我使用 CPU1时、无论我尝试以哪种方式进行复位、我都看不到任何问题。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 CPU2上运行一个 SCI 串行端口、当我在 CCS 中使用 CPU 复位按钮时、它开始流出垃圾。 但是、当我使用实际开发套件上的 RESET 按钮时、一切都按预期工作。 复位 CPU2时 CCS 中是否存在一些问题? 当我使用 CPU1时、无论我尝试以哪种方式进行复位、我都看不到任何问题。
谢谢!