This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在设计一种新的转换器设计、对于所涉及的拓扑、我希望使用三角调制来利用平均电感器电流采样。 对于转换器拓扑、我使用占空比控制、我希望使用 HRPWM 功能来控制上升沿和下降沿。 技术参考手册指出、该功能实际上仅用于相移调制、但是否可以使用 CMPAHR/CMPBHR 寄存器通过 HRPWM 输出控制上升沿和下降沿?
允许的占空比将受到限制、以避免接近零和周期转换的 MEP 限制。 只是不清楚 ePWM 模块是否会按预期工作、或者我卡在单个边沿上只具有高分辨率。 如果有任何帮助、我将不胜感激、因此我可以计划相应地配置 PWM。 否则、我将需要采取其他步骤在该转换器中实现电流模式控制。
此致、
兰斯
尊敬的 Lance:
[引用 userid="257948" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/111382/tms320f28377d-HRPWM-Duty-cycley-control-on 两个边沿-使用 cmpahr-cmpabhr"]但是否可以使用 CMPHR/PMHR]寄存器控制上升沿和下降沿[?是的、您可以使用 HRPWM 通过 CMPAHR 和 CMPBHR 寄存器来控制上升沿和下降沿。
此致、
Marlyn
我想使用 CMPAHR 和 CMPBHR 寄存器同时控制上升沿和下降沿。 TRM 表示这只能通过 TBPHSHR 寄存器实现。 我想验证是否可以同时进行上升沿和下降沿调制。
尊敬的 Lance:
[引用 userid="257948" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000-f/c2000-microcontrollers-forum/111382/tms320f28377d-HRPWM-Duty-cycley-cycley-control-on 两个边沿使用 cmpahr-cmpabhr/4128858#4128858]引用的 THRM/TRM[仅表示可能使用 TRM]寄存器。您能否指定 TRM 的哪个部分意味着您必须使用 TBPHSHR? TBPHSHR 仅用于更改高分辨率阶段。
此致、
Marlyn