This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02008:添加 CAN 接口。 使用 ISO1050隔离式 CAN 收发器。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02008, ISO1050, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1125670/tidm-02008-add-interface-of-can-use-iso1050-isolated-can-transceiver

器件型号:TIDM-02008
主题中讨论的其他器件: ISO1050C2000WARE

TIDM-02008使用 MCU TMS320F28004x。 我们将添加 ISO1050 IC 作为主控制器模块的通信。 方框图。

TMS320F28004x add interface of CAN

它(TMS320F28004x)是否支持 CAN 接口?

微控制器的详细生产编号是多少?

如何配置 C2000的这些引脚?

如果它无法使用 CAN 功能,您能否提供 MCU 的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="529974" URL"~/support/microrims/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1125670/TIDM-02008-add-interface-for-co-use-ISO1050-isol隔离 式 CAN-tran"]]它是否支持 CAN (TMS320F28004x)的支持接口?

    是的。 几乎所有 C2000 MCU 都至少有一个 CAN 模块。

    [~用户名="529974" URL"/support/microcontroller /C2000-microcontroller -group/C2000/f/C2000-microcontroller -forum/1125670/TIDM-02008-add-interface-of CAN-use-ISO1050-isol隔离 式 CAN-tran-transceiver "]微控制器的详细生产编号是什么?

    我想您询问过去的数字。 器件型号因特色外设而异。 请参阅器件数据表。

    [~ userid="529974" URL"/support/microset/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1125670/TIDM-02008-add-interface-of-CANuse-ISO1050-isol隔离 式 CAN-transceiver "]如何配置 C2000的这些引脚?

    请参阅 C2000ware 示例。 您也可以参阅 www.ti.com/lit/SPRACE5

    [引用 userid="529974" URL"~/support/microrims/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1125670/TIDM-02008-add-interface-of CAN-use-ISO1050-isolated-CAN-transcander-transceiver "]如果无法使用 CAN 的功能,是否可以提供 MCU的替换?

    所有 F28004x MCU 都具有片上 CAN 模块。