This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:HRCAP 和 eCAP

Guru**** 2766435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1112778/tms320f2806-hrcap-and-ecap

器件型号:TMS320F2806

大家好、

正常模式下的 HRCAP 和 F2806x 中的 eCAP 有何区别?  

此外、在数据表中、HRCAP 开关特性显示、所需的最小输入宽度为 58.33ns。 这是否意味着将忽略脉宽较小的任何信号?

分辨率300ps 在哪里出现?

此致、

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在与 eCAP/HRCAP 专家进行检查。 我明天会回来。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正常模式下的 HRCAP 与 ECAP 一样、唯一的区别是即使在正常模式下 HRCAP 的最小脉冲也更长。 在第二个问题上、回答正确。 任何短于最小脉冲宽度要求的信号都不会被捕捉。 300ps 分辨率是 HRCAP 在高分辨率模式下的步长。 因此,它的步长不是1sysclk 步长,而是300ps。

    谢谢、此致、

    桑托什