This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:输出.bin 格式

Guru**** 2348530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1113468/tms320f280025-output-bin-format

器件型号:TMS320F280025

您好 Champ、

我正在向我的客户提出要求。 他们希望具有.bin 输出格式。  

您是否会向我展示.bin 输出格式的设置 ?  

我使用 Enable ' C2000 hex Utility 执行此步骤->在 General Options 中将 Specify memory width 设置为16并将 ROM width 指定为16 ->在 Output Format Options 中选择 Binary (用于 DSK)(--binary、-b)。

客户执行这些步骤、然后查找 最终的输出.bin 文件。 他们会发现.bin 格式的内容与 Intel hex 格式的内容不匹配、还会显示 Rebuild 项目后的错误。 构建图标不会显示该错误。

gmake:***[全部]错误2.

gmake.1]:***[project_name.bin]-错误- 1073741819

我是否可以确保 .bin 输出格式缺少任何设置?

谢谢、此致、

Johnny