This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:InstaSpin FOC

Guru**** 2555290 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1114135/tms320f280049c-instaspin-foc

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我想使用 F280049c 控制器实现 Instaspin FOC。 我想在应用程序代码中集成 FAST 和估算器。

我指的是  

C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_03_00_00\solutions\common\sensorless_foc\source\is06_扭 矩控制  项目。

 我必须链接哪些文件以获取 FAST 和估算器。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上述示例实验、所有文件都是使用 FAST 估算器运行 A 电机所必需的。 您可以尝试将应用程序代码迁移到示例项目中。