This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069UPNT -器件在电源重启后被复位

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1114044/tms320f28069-tms320f28069upnt---device-is-getting-reset-after-power-restart

器件型号:TMS320F28069

您好!

当我使用 CCS 进行闪存时、代码会工作并开始工作。

但是、当我们移除电源并重新连接电源时、执行会停止。 我附上了下面的原理图图片。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您的代码在您通过 CCS 进行编程后立即从闪存正常工作、但在尝试在没有 JTAG 连接器的情况下运行代码时不会正常工作。  如果是这样、有两个方面需要检查:  

    1. 引导模式选择引脚
    2. RAM 中是否有任何初始化的常量。 论坛上已经多次讨论过这一点。 请参阅 此帖子。

    您发送的原理图不清楚。