This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2811:TMS320F2811 DSP 的 SDFlash 替代产品

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2811, TMS320F2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1112259/tms320f2811-sdflash-replacement-for-tms320f2811-dsp

器件型号:TMS320F2811
主题中讨论的其他器件: TMS320F2810CCStudio

由于公司不再存在、并且 SDFlash 实用程序在 Windows 11中停止工作、因此一直在尝试为 SDFlash 创建替代产品。 在"TMS320F281x 引导 ROM 串行闪存编程"中、发现 CKFA 必须上传到引导 ROM、然后固件才能上载。 我从 http://www.ti.com/lit/zip/SPRAAQ2获得了 CKFA 源代码。 我意识到 zip 文件中提供的 theCKFA.bin 适用于 TMS320F2810 DSP、但我们使用的是 TMS320F2811 DSP。 我按照指示将 CKFA 用于 TMS320F2811 DSP、但当我运行代码时、我在 SDFlash 替换软件中遇到组帧错误、代码被卡住、发送几个换行符、并返回几个回车。 我已经在 VB.NET 中编写了代码来替换 SDFlash 软件。 如果需要,我愿意提供这一来源。 我还修改了 main 函数、但只显示了 textloadstart、textloadend 和 textRunStart 的地址、以验证其位置是否符合 Memcopy 调用中的预期。 我怀疑 CKFA.cmd 链接器命令文件中可能存在错误。 我同时使用 CKFA.cmd 文件和 DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd 链接器命令文件。 我必须修改 CKFA.cmd 文件、以便它与 DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd 一起工作。

 

 

这是我正在使用的 CKFA.cmd 文件。

 

/*

//######################################################################################################################

//

//文件:example_Flash2810_api.cmd

//

//标题:F2810闪存 API 示例的链接器命令文件

//

//######################################################################################################################

//$TI 发行版:Flash281x API v2.10 $

//$Release Date:2005年8月4日$

//######################################################################################################################

*

 

/*定义 F2812的内存块开始/长度

PAGE 0将用于组织程序段

第1页将用于组织数据段

 

注:

F281x 上的存储器块是一致的(也是相同的

物理存储器)。

不应该是相同的存储器区域

同时为 PAGE 0和 PAGE 1定义。

这样做将导致程序损坏

和/或数据。

*

#define objects_path C:\PathToSource\Debug\source

#define RTS_LIB_PATH C:\ti\ccsv5\tools\compiler\c2000_6.2.11\lib

#define FLASH2811_API_LIB_PATH C:\PathTo2811API_Library\API_Libraries

 

存储器

第0页:/*程序内存*/

/*内存(RAM/FLASH/OTP)块可移动到第1页进行数据分配*/

 

// RAMM0M1:origin = 0x000100,length = 0x000200 //片上 RAM 块 M0 */

// RAMM0M1:origin = 0x000040,length = 0x0003C0 //片上 RAM 块 M0 */

RAMM0M1:origin = 0x000000,length = 0x000400 //片上 RAM 块 M0 */

// RAMM2:origin = 0x000400,length = 0x000400

OTP:origin = 0x3D7800,length = 0x000800 //片上 OTP */

FLASHJ:origin = 0x3D8000,length = 0x002000 //片上闪存*/

FLASHI:origin = 0x3DA000、length = 0x002000 //片上闪存*/

FLASHH:origin = 0x3DC000、length = 0x004000 //片上闪存*/

FLASHG:origin = 0x3E0000,length = 0x004000 //片上闪存*/

FLASHF:origin = 0x3E4000、length = 0x004000 //片上闪存*/

FLASHE:origin = 0x3E8000、length = 0x004000 //片上闪存*/

FLASHD:origin = 0x3EC000、length = 0x004000 //片上闪存*/

FLASHC:origin = 0x3F0000,length = 0x004000 //片上闪存*/

FLASHB:origin = 0x3F4000,length = 0x002000 //片上闪存*/

FLASHA:origin = 0x3F6000,length = 0x001F80 //片上闪存*/

csm_RSVD:origin = 0x3F7F80,length = 0x000076 // FLASHA 的一部分。 当 CSM 正在使用时、使用所有0x0000进行编程。 *

begin:origin = 0x3F7FF6,length = 0x000002/* FLASHA 的一部分。 用于"引导至闪存"引导加载程序模式。 *

CSM_PWL:origin = 0x3F7FF8,length = 0x000008 // FLASHA 的一部分。 FLASHA 中的 CSM 密码位置*/

ROM:origin = 0x3FF000,length = 0x000FC0 //如果 MP/MCN=0,引导 ROM 可用

复位:origin = 0x3FFFC0,length = 0x000002 //引导 ROM 的一部分(MP/MCN=0)或 XINTF 区域7 (MP/MCN=1)*/

向量:origin = 0x3FFFC2,length = 0x00003E //引导 ROM 的部分(MP/MCN=0)或 XINTF 区域7 (MP/MCN=1)*/

 

第1页:

SCIA:origin = 0x007050、length = 0x000010 //* SCI-A 寄存器*/

RAML0L1:origin = 0x008000、length = 0x002000 //片上 RAM 块 L0 & L1 */

// RAMM0M1:origin = 0x000300,length = 0x000500 //片上 RAM 块 M0 */

RAMH0_1:origin = 0x3F8000、length = 0x001000 //片上 RAM 块 H0 */

RAMH0_2:origin = 0x3F9000,length = 0x001000 //片上 RAM 块 H0 */

 

第2页:

RAMH0_1:origin = 0x3F8000、length = 0x001000 //片上 RAM 块 H0 */

RAMH0_2:origin = 0x3F9000,length = 0x001000 //片上 RAM 块 H0 */

 

 

 

部分

//.text_unsecured:> RAMM0 | RAMM2 page = 0

text_unsecured:> RAMM0M1 PAGE = 0

objects_path\Unlock_main.obj (.text)

objects_path\DSP281x_CodeStartBranch.obj (.text)

objects_path\example_Flash281x_CsmKeys.obj (.text)

//objects_path\example_Flash281x_api.obj (.text)

//objects_path\HexToASCII.obj (.text)

//objects_path\SCI.obj (.text)

objects_path\DSP281x_Memcopy.obj (.text)

rts_lib_path\rts2800_ml.lib (.text)

// FLASH2811_API_LIB_path\Flash2811_API_V210.lib (.text)

//*(.text)

econst_unsecured:> RAMM0M1 PAGE = 0

/*.econst_unsecured:> RAMMEMOM2 page = 0 */

objects_path\unlock_main.obj (.econst)

 

 

.text:load = RAMH0_1、

运行= RAML0L1、

load_start (_textLoadStart)、

load_end (_textLoadEnd)、

run_start (_textRunStart)、

PAGE = 1.

 

econst:load = RAMH0_1,

运行= RAML0L1、

load_start (_econstLoadStart)、

load_end (_econstLoadEnd)、

run_start (_econstRunStart)、

PAGE = 1.

 

.cinit:> RAMM0M1 PAGE = 0

/*.cinit:> RAMMOM3 page = 0 */

 

 

 

/*用户定义的段*/

// codestart:> RAMM0M1 page = 0

BlockTransferBuffer1:>RAMH0_1 PAGE = 2

BlockTransferBuffer2:>RAMH0_2 PAGE = 2

csmpasswds:>csm_PWL page = 0

csm_rsvd:>csm_RSVD page = 0

 

 

/*分配未初始化的数据段:*/

//.stack:> RAMM0M1 page = 1.

.ebss:> RAML0L1 PAGE = 1.

 

/*.reset 是编译器使用的标准段。 它包含*/

/* C 代码_c_int00起始地址。 /*

/*当使用引导 ROM 时,此部分和 CPU 矢量*/

/*不需要表。 因此、默认类型设置为*/

/* DSECT */

.reset:> reset,page = 0,type = DSECT

VECTORS:> VECTORS PAGE = 0,TYPE = DSECT

SCIARegs :>SCIA PAGE = 1.

 

 

这是我正在使用的 DSP281x_Header_nonBIOS.cmd 文件

 

/*

//######################################################################################################################

//

//文件:DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd

//

//标题:DSP281x 外设寄存器链接器命令文件

//

//描述:

//

//此文件用于非 BIOS 应用程序。

//

//链接器命令文件以放置外设结构

//在 DSP28头文件中使用到正确的内存中

//映射的位置。

//

//该版本的文件包括 PieVectorTable 结构。

//对于 BIOS 应用程序,请使用 DSP281x_Headers_BIOS.cmd 文件

//其中不包括 PieVectorTable 结构。

//

//######################################################################################################################

//

// Ver| dd mmm yyyy | WER |更改说明

//=== =================== =========== ================================================================================================

//| 2003年3月5日| A.A. |基于 DSP28 v0.58的原始版本

//1.00| 2003年9月11日| L.H. |集成到 DSP28头文件中

//||||添加了缺失的 eCAN 文件段

//---- |--- |---- |--------------------------------------------------

//######################################################################################################################

*

 

存储器

第0页:/*程序内存*/

 

第1页:/*数据存储器*/

 

DEV_EMU:origin = 0x000880,length = 0x000180 //器件仿真寄存器*/

PIE_VECT:origin = 0x000D00,length = 0x000100 // PIE 矢量表*/

flash_regs:origin = 0x000A80,length = 0x000060 //闪存寄存器*/

CSM:origin = 0x000AE0,length = 0x000010 //代码安全模块寄存器*/

XINTF:origin = 0x000B20,length = 0x000020 //外部接口寄存器*/

CPU_TIMER0:origin = 0x000C00,length = 0x000008 // CPU Timer0寄存器(CPU Timer1和 Timer2为 BIOS 保留)*/

PIE_CTRL:origin = 0x000CE0,length = 0x000020 // PIE 控制寄存器*/

ECANA:origin = 0x006000,length = 0x000040 // eCAN 控制和状态寄存器*/

ECANA_LAM:origin = 0x006040,length = 0x000040 // eCAN 本地接受屏蔽*/

ECANA_MOTS:origin = 0x006080,length = 0x000040 // eCAN 消息对象时间戳*/

ECANA_MOTO:origin = 0x0060C0,length = 0x000040 // eCAN 对象超时寄存器*/

ECANA_MBOX:origin = 0x006100,length = 0x000100 // eCAN 邮箱*/

系统:origin = 0x007010,length = 0x000020 //系统控制寄存器*/

SPIA:origin = 0x007040,length = 0x000010 // SPI 寄存器*/

// SCIA:origin = 0x007050,length = 0x000010 //* SCI-A 寄存器*/

XINTRUPT:origin = 0x007070,length = 0x000010 //外部中断寄存器*/

GPIOMUX:origin = 0x0070C0,length = 0x000020 // GPIO 复用寄存器*/

GPIODAT:origin = 0x0070E0,length = 0x000020 // GPIO 数据寄存器*/

ADC:origin = 0x007100,length = 0x000020 // ADC 寄存器*/

EVA:origin = 0x007400,length = 0x000040 // Event Manager A register *

EVB:origin = 0x007500、length = 0x000040 // Event Manager B 寄存器*/

SCIB:origin = 0x007750、length = 0x000010 //* SCI-B 寄存器*/

MCBSPA:origin = 0x007800,length = 0x000040 // McBSP 寄存器*/

CSM_PWL:origin = 0x3F7FF8,length = 0x000008 // FLASHA 的一部分。 CSM 密码位置。 *

 

 

部分

PieVectTableFile :> PIE_VECT,PAGE = 1.

 

/***外设帧0寄存器结构***/

DevEmuRegsFile :>DEV_EMU,PAGE = 1.

FlashRegsFile:> flash_regs,page = 1.

CsmRegsFile :>CSM,page = 1.

XintfRegsFile :>XINTF,PAGE = 1

CpuTimer0RegsFile:>CPU_TIMER0,PAGE = 1

PieCtrlRegsFile :> PIE_CTRL,PAGE = 1.

 

/***外设帧1寄存器结构***/

SysCtrlRegsFile:>系统,PAGE = 1.

SpiaRegsFile :>SPIA,page = 1.

// SciaRegsFile:>SCIA,page = 1.

XIntertRegsFile :>XINTRUPT,PAGE = 1.

GpioMuxRegsFile:> GPIOMUX,PAGE = 1

GpioDataRegsFile:> GPIODAT 页= 1.

AdcRegsFile:> ADC,PAGE = 1.

EvaRegsFile:>EVA,PAGE = 1

EvbRegsFile:> EVB,PAGE = 1

ScibRegsFile:>SCIB,page = 1.

McbspaRegsFile :>MCBSPA,page = 1.

 

/***外设帧2寄存器结构***/

ECanaRegsFile:> ECANA,PAGE = 1.

ECanaLAMRegsFile:> ECANA_LAM PAGE = 1.

ECanaMboxesFile:> ECANA_MBOX PAGE = 1.

ECANaMOTSRegsFile:> ECANA_MOTS PAGE = 1.

ECANaMOTOMESH 文件:> ECANA_MOTO PAGE = 1.

 

/***代码安全模块注册结构***/

CsmPwlFile:>csm_PWL,page = 1.

 

 

/******* 文件结束******** /

 

 

 

我正在使用 unlock_main.c

 

 

 

#include "SCI_Boot.h"

#include "Flash281x_API_Library.h"

#include "example_Flash281x_api.h"

 

extern void main2 (void);

uint16 example_CsmUnlock (void);

void SCI_SendStatus (char *);

extern void example_Error (uint16);

extern void Memcopy (uint16 *、uint16 *、uint16 *);

 

extern volatile struct SCI_regs SCIARegs;

 

//这些由链接器定义

 

extern uint16 textLoadStart;

extern uint16 textLoadEnd;

extern uint16 textRunStart;

extern uint16 econstLoadStart;

extern uint16 econstLoadEnd;

extern uint16 econstRunStart;

 

//空 Memcopy (uint16 * SourceAddr、uint16* SourceEndAddr、uint16* DestAddr)

/* void Memcopy (uint16 * SourceAddr、uint16* SourceEndAddr、uint16* DestAddr)

while (SourceAddr < SourceEndAddr)

*DestAddr++=*SourceAddr++;

返回;

*

 

 

void ConvertUint32ToHexString (uint32 val、char * ret)

字符 curByte;

uint32 temp = val;

uint32 nibbleDivisor = 0x10000000;

uint32 nibbleMask = 0x0FFFFFFF;

int i = 0;

RET[0]='0';RET[1]='x';

for (i = 0;i < 8;i++){

curByte = temp / nibbleDivisor;

if (curByte >= 0x0A)

RET[I + 2]= curByte +'A'- 10;

其他

RET[I + 2]= curByte +'0';

nibbleDivisor >=4;

temp = temp & nibbleMask;

nibbleMask = nibbleMask >=4;

RET[10]='\0';

 

 

 

void ConvertUint16ToHexString (uint16 val、char * ret)

字符 curByte;

uint16 temp = val;

uint16 nibbleDivisor = 0x1000;

uint16 nibbleMask = 0x0FFF;

int i = 0;

RET[0]='0';

RET[1]='x';

for (i = 0;i < 4;i++){

curByte = temp / nibbleDivisor;

if (curByte >= 0x0A)

RET[i+2]= curByte +'A'- 10;

其他

RET[i+2]= curByte +'0';

nibbleDivisor >=4;

temp = temp & nibbleMask;

nibbleMask = nibbleMask >=4;

RET[6]='\0';

 

void ConvertUint16PointerToHexString (uint16 * val、char * ret)

字符 curByte;

uint32 temp =(uint32) val;

uint32 nibbleDivisor = 0x10000000;

uint32 nibbleMask = 0x0FFFFFFF;

int i = 0;

RET[0]='0';RET[1]='x';

for (i = 0;i < 8;i++){

curByte = temp / nibbleDivisor;

if (curByte >= 0x0A)

RET[I + 2]= curByte +'A'- 10;

其他

RET[I + 2]= curByte +'0';

nibbleDivisor >=4;

temp = temp & nibbleMask;

nibbleMask = nibbleMask >=4;

RET[10]='\0';

 

//CKFA 的入口点代码是 main(),由 Boot-ROM 代码传输

//到不安全的 RAM。 它从此处尝试解锁 CSM。

void main (void)

 

uint16状态;

 

字符 addr[7];

字符 addr32[11];

 

 

 

//清除超级终端屏幕

 

// SCIARegs.SCIFFCT.bit.CDC = 0;

// SCIARegs.SCIHBAUD = 0x00;

// SCIARegs.SCILBAUD = 0x07;

SCIARegs.SCIFFTX.bit.SCIFFENA=1;

SCIARegs.SCIFFTX.bit.TXFIFOXRESET = 0;

SCIARegs.SCIFFTX.bit.TXFIFOXRESET = 1;

// uint16 oneWord;

// oneWord =*((UINT16 *)(0x3f8000));

// Memcopy ((uint16 *)(0x3f8000)、(uint16 *)(0x3f84eb)、(uint16 *)(0x008000));

 

// ConvertUint16ToHexString (oneWord、&addr[0]);

// SCI_SendStatus ("第一个字:");

// SCI_SendStatus (addr);

// SCI_SendStatus ("\n\n");

 

// oneWord =*(((uint16 *) 0x3f8010);

 

// ConvertUint16ToHexString (oneWord、&addr[0]);

// SCI_SendStatus ("第三十二个字:");

// SCI_SendStatus (addr);

// SCI_SendStatus ("\n\n");

 

// oneWord =*(((uint16 *) 0x3f8030);

 

// ConvertUint16ToHexString (oneWord、&addr[0]);

// SCI_SendStatus ("第四 十八个字:");

// SCI_SendStatus (addr);

// SCI_SendStatus ("\n\n");

 

// Memcopy (&textLoadStart、&textLoadEnd、&textRunStart);

// Memcopy (&econstLoadStart、&econstLoadEnd、&econstRunStart);

// main2();

// uint32k = 0;

// while (k < 900)

//{

// k++;

// if ((k % 300)==0){

//SCI_SendStatus (".");

//SCI_SendStatus ("\n\n");

//}

//}

 

 

// SCI_SendStatus ("PMCopy\n\r");

 

addr32[0]='\0';

ConvertUint16PointerToHexString (&textLoadStart、&addr32[0]);

SCI_SendStatus ("TLS:");

SCI_SendStatus (addr32);

SCI_SendStatus ("\n\n");

 

addr32[0]='\0';

ConvertUint16PointerToHexString (&textLoadEnd、&addr32[0]);

SCI_SendStatus (" tle:");

SCI_SendStatus (addr32);

SCI_SendStatus ("\n\n");

 

// SCIA_Init()

addr32[0]='\0';

ConvertUint16PointerToHexString (&textRunStart、&addr32[0]);

SCI_SendStatus ("TRS:");

SCI_SendStatus (addr32);

SCI_SendStatus ("\n\n");

 

/*

while (k < 900)

K++;

*

/*

SCIARegs.SCIHBAUD = 0x00;

SCIARegs.SCILBAUD = 0x07;

while (k < 900)

K++;

*

SCI_SendStatus ("\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n");

SCI_SendStatus ("\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n");

 

/* while (1)

int j = 0;

J++;

*

 

 

//尝试 CSM 解锁

status = example_CsmUnlock();

if (状态!= STATUS_SUCCESS)

SCI_SendStatus ("密码错误、解锁处理器失败。\n\n");

asm (" ESTOP0");

asm (" SB 0、UNC");

// SCI_SendStatus ("PIU\n\r");

// SCI_SendStatus ("处理器已解锁。\n\n");

/* while (1)

int j = 0;

J++;

*

//将 main2()和其余的 CKFA 代码复制到安全 RAM

//为应用程序代码传输到 RAM 腾出空间。

Memcopy (&textLoadStart、&textLoadEnd、&textRunStart);

Memcopy (econstLoadStart、econstLoadEnd、econstRunStart);

// SCI_SendStatus ("PMCopy\n\r");

Main2();

 

 

//####################################

// void SCI_SendStatus (void)

//------------------------------------

//此例程通过 SCIA 发送一系列字符

//

//------------------------------------

 

//this 函数需要位于该文件中、因为链接器关联了代码

//从该文件在不安全的 RAM 中具有加载地址

void SCI_SendStatus (char *msg)

while (* msg)

while (((SCIARegs.SCIFFTX.bit.TXFFST<16)&&*msg)

SCIARegs.SCITXBUF =* msg++;

 

while (SCIARegs.SCIFFTX.bit.TXFFST);//TX FIFO 为空?

 

返回;

 

/*-----------------

示例_CsmUnlock

 

解锁代码安全模块(CSM)

 

参数:

 

返回值:

 

STATUS_SUCCESS CSM 已解锁

STATUS_FAIL_UNLOCK CSM 未解锁

 

注:

 

---------------------------------------- *

uint16 example_CsmUnlock()

易失性 uint16温度;

 

//使用当前密码加载密钥寄存器

//这些是在 Example_Flash281x_CsmKeys.asm 中定义的

 

EALLOW;

*KEY0 = PRG_key0;

*key1 = PRG_key1;

*key2 = PRG_key2;

*key3 = PRG_key3;

*KEY4=PRG_key4;

*KEY5=PRG_key5;

*KEY6=PRG_key6;

*KEY7=PRG_key7;

EDIS;

 

//执行密码位置的虚拟读取

//如果它们与密钥值匹配,CSM 将解锁

 

temp =* PWL0;

温度=* PWL1;

temp =* PWL2;

temp =* PWL3;

温度=* PWL4;

温度=* PWL5;

温度=* PWL6;

温度=* PWL7;

 

//如果 CSM 未锁定,则返回成功,否则返回

//失败。

如果(* CSMSCR & 0x0001)=0)返回 STATUS_SUCCESS;

否则返回 STATUS_FAIL_CSM_LOCKED;

 

 

 

 

Device Monitor studio 显示最后几个传输到引导 ROM 的字节、后跟文本 LoadStart、文本 LoadEnd 和文本 RunStart 的地址。 这些地址来自行

 

addr32[0]='\0';

ConvertUint16PointerToHexString (&textLoadStart、&addr32[0]);

SCI_SendStatus ("TLS:");

SCI_SendStatus (addr32);

SCI_SendStatus ("\n\n");

 

addr32[0]='\0';

ConvertUint16PointerToHexString (&textLoadEnd、&addr32[0]);

SCI_SendStatus (" tle:");

SCI_SendStatus (addr32);

SCI_SendStatus ("\n\n");

 

// SCIA_Init()

addr32[0]='\0';

ConvertUint16PointerToHexString (&textRunStart、&addr32[0]);

SCI_SendStatus ("TRS:");

SCI_SendStatus (addr32);

SCI_SendStatus ("\n\n");

 

代码永远不会对以下行进行编程:

 

SCI_SendStatus ("\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n");

SCI_SendStatus ("\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n");

 

感谢您的任何帮助。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家将于明天上任。 他将于周一返回办公室。 请在周一之前回复。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    我注意到在 example_Flash281x_api.c 中有一个针对 F2810或 F2811/12的编译器定义。  您可以在项目选项中添加"flash_F2811"作为预定义符号、也可以删除此段周围的#if /#endif 以确保其已编译。

    我还看到库搜索路径为 C:\tidcs\c28\Flash28_API\Flash2810_API_V210\lib、您需要将其更改为 C:\tidcs\c28\Flash28_API\Flash2811_API_V210\lib。

    如果您想使用它、我已经在附加的.pjt 文件中修复了这两个问题。

    上面所附的链接器对于 F2811上的整个闪存范围是正确的(即使注释指示 F2810)、这也许是您已经修复的版本。

    最后、我看到这个 pjt 是在 CCS v3.1中创建的。  您能评论一下您当前使用的 CCS 版本吗?  我认为将其导入到较新的 CCS 中应该是可以的、但这可能是我们需要研究的另一个问题。

    最棒的

    Matthew

    e2e.ti.com/.../CKFA_5F00_F2811mod.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1。

    在 Flash281x_API_Config.h 文件中、我为2811电路板设置如下常量:

    /*------------------
    1.指定设备。
    将要编程为"1"的器件定义为"1"(无引号)。
    将所有其它器件定义为"0"(无引号)。
    -------------------------------------------------- *

    #define FLASH_F2810 0
    #define FLASH_F2811 1.
    #define FLASH_F2812 0

    2.对于库搜索路径、我看不到我选择2810 API 的位置。  

    在工程中、我将2810和2812 API 从编译中排除。

    3. Code Composer Studio 信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 在我的案例"CKFA_1_0_0.pjt"中检查了我的项目文件、并显示了链接器选项  

    ["Linker"设置:"debug"]
    options=-q -c -ecode_start -m"。\Debug\CKFA.map"-o"-o"-stack0x400 -w -x -i"C:\_working laptope\_App-reports in development \Boot-SCIA flash Programming\code\CKFA\Debug\obj"-i"-i"C:\CC28100_lib_rtspru_lib\cmstack_lib\cmstack3.1\c64\rts\c64\tspru_lib\c64k_lib\c64k_pru.pru_lib\c64k_lib\c64k_lib\c64k_pru_lib\cmware\ts\c64k

    这与您编写的有关210 API 库路径的内容相匹配。 我很困惑、因为当我在 Code Composer Studio 中显示项目属性时、我看到这些链接器命令行选项。

    -v28 -ml -mt -g -quiet --display_error_number --issue_remarks --diag_wrap=off -z -m"CKFA_1_0_0.map"--stack_size=0x400 --warn_sections -i"ti/ccsv5/tools/compiler/ck_6.2.11/ti_linkg_example_content/cn/tools=0x5_lib_exckf_examples/ccs_track_examples/ckfa_example_display_track_content/cn/off/cn/tools/i_trackn_trackns/i_content/cn/tools/i_track_examples/ccs_content/cn/tools/i_lib_lib_content/cn/tools/i_lib_examples/ccs_examples/ccs_content/cn/tools/jv1/ccs_content_content/cn/off/cn/tools/i_content_track_track_content/cn/

    与项目属性中显示的内容和.pjt 项目文件中显示的内容似乎不匹配。 我确定我从文件夹复制了这个 pjt、该文件夹是通过将 spraaq2.zip 文件解压缩到我的工作区目录而创建的、并且从未修改过。 例如、我的工作站上的任何位置都没有_working_laptop 文件夹。  

    当我编译时使用哪些设置? pjt 文件中的值还是项目属性中的值? 它似乎必须使用工程属性中的设置、否则它不会进行编译。 项目设置来自哪里? 它必须位于某个位置的持久性存储器中、因为如果我关闭"Code Composer Studio"并重新打开项目设置、将会被保留。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    同意将其导入到 CCS 中时从工程属性中获取、而不是根文件中的内容。  我导入到 CCS v3中、并收到一些其他警告、因为我的 SD 路径与其所需的路径不同。  我需要将旧版导入到 CCSv5中、看看我是否获得了与您相同的内容、或者必须修改任何内容。

    但是、它必须找到这些资源、否则它会产生错误、甚至不会生成。  我唯一的其他问题是旧版本 V3工具与新版本 V4及更新工具链之间的任何差异。  闪存 API 是一个.lib、它将阻止它重新编译(这与我们的所有闪存 API 都是出于目的)、因此我怀疑不同的编译器会是一个问题、但会看到。

    您能否从该时间范围尝试使用较旧的编译器来查看这是否会产生任何影响?  

    您应该能够在项目属性的下拉列表中选择使用的编译器。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 无法访问该 URL

    我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    抱歉、我在发送邮件时没有意识到这是一个内部 URL。  我已将 CGT 工具包安装程序连接到此 post.e2e.ti.com/.../ti_5F00_cgt_5F00_c2000_5F00_5.2.15_5F00_setup_5F00_win32.exe.zip