This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235-Q1:RAM 数据丢失或更改

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1114011/tms320f28235-q1-ram-data-lost-or-changed

器件型号:TMS320F28235-Q1

您好!

毫无疑问、在哪种情况下、RAM 数据可以更改或丢失?

我们面临一些情况、这表明 、唯一的根本原因可能来自更改 的 RAM 数据。 RAM 附加器位于 RAM 存储器映射的前4KW、即从0x8000~0x9000的 L0。

在此期间、没有 CPU 复位。 其他 RAM 数据正确。  

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM 数据损坏的原因之一是堆栈溢出。 请查看这是否是导致此问题的原因。

    此致、

    Vivek Singh