This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:固件升级所需的引导加载程序数量

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1113499/tms320f28388d-number-of-bootloaders-required-for-firmware-upgrade

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!  

我们正在使用 TMS320F2838D 开始开发。 假设我们将使用全部3个内核、 则现场更新固件需要多少个引导加载程序。 我们是否需要3个引导加载程序-两个用于内核,一个用于连接管理器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、  

    是的、每个内核都需要自己的引导加载程序。 您可以参阅 C2000Ware 中用于 F2838x 的闪存内核示例、它们将执行固件更新。 您还可以参阅闪存内核应用手册: www.ti.com/lit/sprabv4

    Anu