This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:验证稳定连接- controlCARD XDS100v2

Guru**** 2534270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1113386/tms320f28388d-verify-stable-connection---controlcard-xds100v2

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

我们的客户遇到类似的问题。

他们正在使用 TMS320F28388D controlCARD 开发应用。 他们已经创建了一个 Composer GUI。 现在有一个问题。 即使 XDS 检测不稳定或丢失、它们的应用程序仍将运行。 是否有具有实时状态位的寄存器? 这意味着 C2000uC 上的寄存器、如果通过 GUI 编写器进行的 XDS 连接处于活动状态、则可以检查该寄存器是否处于活动状态? 因此、如果 XDS 连接出错、它们可以"停止"该过程。

移除内核 GEL 文件的解决方案是移除初始化阶段、对吧?

提前感谢。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    根据说明、我认为您应该能够使用 RESC 寄存器中提供的 TRSTn_PIN_STATUS 位域。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Manoj。

    该引脚指示与 USB 重新连接后产生的复位。 是否还有一个位指示连接丢失(并且未恢复?)

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    此 TRSTn_PIN_STATUS 可用于检测 JTAG 是否已连接(或)。 我们没有任何其他寄存器(或)位字段来检测 JTAG 状态。

    如果  TRSTn_PIN_STATUS = 0、JTAG 被断开

    如果 TRSTn_PIN_STATUS = 1、则连接 JTAG

    此致、

    曼诺伊