This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:有关 ShtDwn 信号的问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1112884/tmdshvmtrinspin-question-about-shtdwn-signal

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

尊敬的团队:

我的客户想知道  ShtDwn 的触发条件是什么(下图中的红色框)?

当客户使用常规测试时、每次施加高电压时、信号都会变为3.3V、但他对 GUI 测试没有问题。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是电源模块的过流输入信号、如果输入电压超过阈值电压、电源模块将关断。请让客户查看电源模块的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    客户使用200V/1A 直流电源供电、而不使用交流电源。

    在客户根据 MotorWare\motorware_1_01_00_18\docs\labs 路径下的实验手册进行操作后、无法在 lab1b 运行时启动电机、即一旦施加高电压、过流保护就会发生。

    原因可能是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您的客户查看高压套件的硬件指南、并按照指南设置套件。

    qsg_hw_hvmtr_r1p1.pdf

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\drive\hvkit_rev1p1\docs

    并且不要在电机上增加任何负载、运行 lab01b、调整变量以根据电机的规格设置正确的 v/f 曲线。

    #define USER_MOTOR_FREQ_LOW                                (10.0)                        // Hz -建议将电机额定频率设置为10%

    #define USER_MOTOR_FREQ_HIGH                                     (100.0)                        // Hz -建议将电机额定频率设置为100%

    #define USER_MOTOR_FREQ_MAX                                (120.0)                        // Hz -建议将电机额定频率设置为120%

    #define USER_MOTOR_VOLT_MIN                                (3.0)                        //电压-建议设置为额定电机电压的15%

    #define USER_MOTOR_VOLT_MAX                                (18.0)                        //伏特-建议设置为额定电机电压的100%