This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:功能安全路线图

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384S-Q1, TMS320F28386S-Q1, TMS320F28386S, TMS320F28384S, TMS320F28388S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1113830/tms320f28384s-functional-safety-roadmap

器件型号:TMS320F28384S
主题中讨论的其他器件: TMS320F28386S-Q1TMS320F28386STMS320F28388S

您好!

TI 网站上列出 了 TMS320F28384S-Q1符合功能安全标准、但 TMS320F2838xS 系列中的其他产品没有此类分类。 此系列中的其他控制器的功能安全路线图是什么: TMS320F28386S-Q1、 TMS320F28384S、TMS320F28386S 和 TMS320F28388S。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagbir、

             我们在网站上了解到这种差异,目前正在解决这种差异。 2838x 器件正在通过安全认证。 完成该活动后、我们将更新我们的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2838x 和 F28003x 正在进行与 F2837x 系列相同级别的安全认证。

    系统功能

    ASIL-D/SIL-3

    诊断覆盖率(直流)

    ASIL-B/SIL-2

    您可以看到以下文献以了解更多详细信息

    工业: www.ti.com/lit/swab013

    汽车电子: www.ti.com/lit/swab014