This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:Excel 的引脚列表

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1111860/tms320f28379d-pin-list-table-for-excel

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD28379D

您好!

TI 是否在 Excel 中提供 TMS320F28379D 的引脚列表?  

谢谢!

此致、  
Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是在寻找 TI EVM 的引脚分配 Excel (controlCARD)、还是在以 Excel 格式询问数据表中的引脚列表?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要求部件、但如果您有用于 controlCARD 的部件、我也会这样做。 这是我第一次使用 Delfino、而且我已自定义为器件的引脚列表、在该列表中我可以定义信号等、以便在我和 FW 工程师之间来回传递。 有这样的东西吗?  

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    controlCARD 的引脚分配在 C2000Ware 版本中提供。

    C:/ti/C2000/C2000Ware_4_01_00_00/boards/controlCARD/TMDSCNCD28379D/R1_3/TMDSCNCD28377D_180cCARD_pinout_R1_3.pdf

    我已导出 Excel 格式的文件并附加在此处。

    e2e.ti.com/.../TMDSCNCD28377D_5F00_180cCARD_5F00_pinout_5F00_R1_5F00_3.xlsx

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于控制卡、但我在 Excel 中查找实际器件引脚列表。 我本以为 Excel 中会有一个 BGA 和其他封装的引脚列表。 我已经为 BGA 重新创建了它、但我希望迁移到177引脚封装部件、因此必须再次执行此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    是的、很遗憾、我们没有 Excel 格式的器件引脚列表、我们可以共享该列表。

    谢谢、此致、

    桑托什