This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:高分辨率周期控制(HRPCTL[HRPE]=1)、是否有必要?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1113394/tms320f280049c-high-resolution-period-control-hrpctl-hrpe-1-is-it-necessary

器件型号:TMS320F280049C

您好,香榭丽舍

为什么使用向上计数模式 HRPWM 函数、需要启用高分辨率周期控制(HRPCTL[HRPE]=1)、这是必要的?

就像我只想设置 HRPWM 一样、我们不能设置 HRPE。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴、您好!

    [引用 userid="493195" URL"~/support/microcontrol/c2000-microcontrol-group/c2000-f/C2000-microcontrol-forume/1113394/tms320f280049c-high-resolution -period-control-hrpctl-hrpe-1-is -it-necess"]就像我只是想设置 HRPWM 一样,我们不能引用 HRPb]

    这取决于您尝试执行的操作。  当您希望 HRPWM 对占空比或频率进行高分辨率控制时、应启用高分辨率周期(HRPE)。 如果您只希望具有高分辨率的死区 控制、则不需要它。

    此致、

    Marlyn