This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:尝试使用 code composer V3.3连接到 TMS320F2812时出现问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1113282/tms320f2812-problems-while-trying-to-connect-to-tms320f2812-with-code-composer-v3-3

器件型号:TMS320F2812

您好!

我在设计中使用 TMS320F2812 DSP。 我无法通过 code composer (V3.3)与目标进行通信。 我正在使用 XDS510LC USB

我已建立 JTAG 连接和目标电源、一切看起来都很好。

下图显示了电路板上的 JTAG 信号:

第二个图像是仿真器电缆的引脚接头信号:

请注意、仿真器电缆的连接器未直接插入电路板上的 JTAG 连接器。 通过具有与第二个映像(仿真器端)中的连接器兼容的相应连接器的工具板来确保连接:

以及与第一个图像中的连接器兼容的另一个连接器(板侧):

信号通过缓冲器74LVT244APW 从一个连接器传输到另一个连接器:

然而、我没有在电路板上连接 TCK-RET 信号、我不知道这是否会是一个问题。
我在尝试通过 code composer 连接目标时使用示波器进行了验证、我只能看到 TCK 信号变化、其他信号(TMS、TDI、TDO、TRST)上没有其他任何信号。

注1:
-这是与我的目标的第一个连接。
闪存上没有软件代码。
-在尝试使用内存中的某些代码连接到另一个 TMS320F2812时,它工作正常!!

如何解决这个问题,请提出任何意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [~ userid="502351" URL"/support/microboards/c2000-microset-group/C2000/f/c2000-microboard-forum/1113282/TMS320F2812-problem-while 尝试连接到 TMS320F2812-with 代码 composer-v3-3]"、但如果我不知道信号是问题、则我无法连接到电路板上的 TCK-RET。
    在尝试通过 code composer 连接目标时、我使用示波器进行了验证、我只能看到 TCK 信号变化、其他信号(TMS、TDI、TDO、TRST)上没有其他任何信号。[/QUERP]

    您不需要 TCK-RET 信号、因此这不是问题。 当您能够连接到已编程的 TMS320F2812时、您是否在 TMS、TDI、TDO、TRST 引脚上看到了什么? 您是否使用了相同的板/JTAG 连接?

    此致、

    Marlyn