主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069M、 MOTORWARE、 BOOSTXL-DRV8323RH
要将 launchxl-F28069M 与 DRV-8323RH 搭配使用、必须对 DRV-8323RS 项目进行哪些更改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
要将 launchxl-F28069M 与 DRV-8323RH 搭配使用、必须对 DRV-8323RS 项目进行哪些更改?
您好、Ryan、
对于硬件型号("H")、应确保 BOOSTXL-DRV8323RH 上的电阻 器已针对硬件设置进行配置。 这意味着 SPI 连接不会连接到 LAUNCHXL-F28069M。 我认为这不会导致 MotorWARE 项目出现问题、因为所有设置都将在 DRV8323RH 中进行默认设置或配置。 如果程序检测到 nFAULT 变为低电平、则会停止、您将无法通过 SPI 读回或诊断状态寄存器。
谢谢、
Aaron