This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:输入差分信号

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1112934/tms320f280025-input-differential-signals

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:AMC1302

您好!
客户希望使用隔离式放大器 AMC1302来测量电流。 它输出差分信号。 如何将这些信号输入 F280025?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 AMC1302的网页上找到该参考设计或 EVM、并根据测量信号选择合适的分流电阻器、然后将 AMC1302的输出端连接到 F280025C 的 ADC 引脚。

    https://www.ti.com/product/AMC1302

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、您好!
    AMC1302具有特色输出。 如何连接到 F280025 ADC? 我们能否将差分信号连接到 F280025 ADC?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下应用。

    将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、
    我不知道该链接将如何解决我的问题。 请给我一个详细的答案、否则我必须直接向 C2000 PL 的应用人员咨询!

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了一个放大器、将 F280025C 的 ADC 输入的差分输出转换为单端输出(0~3.3V)、作为应用手册中的电路。

    将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、
    感谢您的回答。 还可以使用2个 ADC F280025输入代替运算放大器吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    [~ userid="8038" URL"μ C/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/CC2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1112934/tms320f280025-input-differents/4125585#4125585"]感谢您的回答。 是否还可以使用2个 ADC F280025输入而不是运算放大器?

    您所指的是伪差分。 理论上它应该起作用、但您将遇到一些实际限制。 为了使其正常工作、2个 ADC 必须精确匹配所有规格、如偏移、增益、线性度等、但实际上它们不匹配。 这反过来会导致您的系统中出现更多误差、因为这2个 ADC 不是完全匹配的。 您最好使用 Yanming 建议的差分转单端运算放大器。