This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041-Q1:在安全分析报告中向 ADC 和 SRAM 注入了故障

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1112945/tms320f280041-q1-the-injected-fault-to-adc-and-sram-in-safety-analysis-reports

器件型号:TMS320F280041-Q1

各位专家、您好!  

在 F28004x 安全分析报告第4.1.5节中、它说:" MCU 安全特性的诊断有效性是通过架构分析和故障注入来建立的"。  

请解释注入 ADC 模块和 SRAM 的故障。 或者换句话说、请解释 我们对 ADC 和 SRAM 的诊断有效性所做的测试。 非常感谢。  

此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我将对此进行研究。 我将在几天内向您发送更新。 感谢您的耐心等待。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    主题专家 将通过电子邮件与您联系、了解文档的详细信息。 这是 NDA 文档。 我将关闭这里的线程。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Whitney 和 Santosh。