This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:当预分频器 si 设置为1时、2838xD 的 ADC 无法正常工作

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1113347/tms320f28386d-the-adc-of-the-2838xd-is-not-working-correntcly-when-the-prescaler-si-set-to-1

器件型号:TMS320F28386D

大家好、IA 正在使用2838xD 上的内部 ADC、在我的例子中、我使用的是28386D。 已经看到 、当预分频器设置为1时、ADC 报告的值为您提供了错误的值。

我已进行以下练习以检查发生的情况:

将 ADC 预分频器设置为1、并将采集时间设置为200次计数和固定值、该值被支持以提供2045次原始计数的输出值。 我有以下值:

如果我输入相同的输入 vlage、将  ADC 预分频器更改为2并将采集时间设置为100次、则效果非常好:


是否有人和我有同样的问题?

此致、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    ADC 预分频器将 SYSCLK 分频、这样 ADC 将被正确计时。  F28386D 具有200MHz SYSCLK。  ADC 的最大工作频率为50MHz、因此 ADC 预分频器必须为4。  根据 ADCCTL2.预 分频寄存器定义、预分频值为6 (即 ADC_CLK_DIV_4_0)可达到4。  当使用 ADC_CLK_DIV_2_0时、ADC 仍在超频、并且可能在极端情况下无法工作。  为了符合规格、将 ADCCLK 保持在50MHz。

    此致、

    Joseph