This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 Simulink 进行 DSP 处理器编程时、采样时间小于1微秒

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1113211/tms320f28379d-dsp-processor-programming-with-simulink-not-working-for-sampling-time-below-1-microsecond

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在尝试使用嵌入式编码器封装使用 Simulink 对 f28379d 板进行编程。 我有一个85kHz 正弦信号、需要为其生成一个过零同步脉冲。 我看到、对于1kHz 等低频率、我能够生成这些脉冲、但对于85kHz、ADC 采样不会发生。 我选择的采样时间为500纳秒。 为了调试这个问题、我使用 ADC-DAC 尝试了一个简单的 Simulink 模型、在这里我向 ADC 提供正弦信号并检查示波器上的 DAC 输出。 同样、这适用于10微秒的采样时间和1kHz 的信号频率。 但对于85kHz (12us 周期)和500纳秒的采样时间、它根本不提供任何输出。 我是否需要更改 Simulink 中的任何配置设置、以便它能够在低采样时间内工作、还是基于 Simulink 对硬件进行编程的固有限制? 期待着在这方面提供任何帮助。