This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:关于 Xbar、一些问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1111716/tms320f280025c-about-xbar-some-questions

器件型号:TMS320F280025C

各位专家、您好!

   祝你度过美好的一天!

Xbar 是否对 GPIO 配置有要求、例如开漏输出或上拉电阻?

2.如果启用开漏输出或上拉、会发生什么情况?

3.in 280025 TRM  ,“Figure 9-5. ePWM and Output X-BAR Sources”  (ePWM 和输出 X-BAR 源)有 eQEP 信号,但我在 TRM XBAR 部件中找不到它,我是否错过了什么?

顺便说一下,280025 TRM (SPRUIN7A)“9.3 XBAR 寄存器”漏掉了一些 CLB 条形寄存器(CLB_IN、CLB_OUT)。

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [~用户 id="520389" URL"支持/微控制器/C2000-micro-group/c2000/f/c2000-micro-forum/1111716/tms320f280025c-about-Xbar-some 问题]1.Xbar 是否对 GPIO 配置有要求、例如开漏输出或上拉?

    否。XBAR 只是连接配置。   可在 GPIO 块中配置上拉 ETC。

    [引用 userid="520389" URL"~支持/微控制器/C2000-micro-group/c2000/f/c2000-micro-forum/1111716/tms320f280025c-about-Xbar-some 问题"]2.如果启用漏极开路输出或上拉、会发生什么情况?

    开漏:信号不会被驱动为高电平。它将为低电平有效或未驱动。
    上拉:通过电阻器连接到 IO 电源(VDDIO)。 请参阅数据表中的详细信息。

    [引用 userid="520389" URL"~/support/microset/c2000-microset-group/c2000-f/c2000-microset-forum/1111716/tms320f280025c-about-Xbar-some 问题"]在280025 TRM  中,“图9-5. ePWM 和输出 X-bar 源”  存在一个“无法找到的信号 ”,但我在 eQEP 部分中没有找到。

    我认为没有任何信号从 ePWM XBAR 传输到 eQEP。

    [引用 userid="520389" URL"~/support/microset/c2000-microset-group/c2000-f/c2000-microset-forum/1111716/tms320f280025c-about-xbar-some 问题]4.顺便 说一下,280025 TRM (SPRUIN7A)" CL9.3 XBAR Registers"略略去 CLB_OUT 寄存器[引用 CLB]。

    表9-63. CLB_XBAR_REGS 寄存器具有所需的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 您的关注和回复。

     我 在这段时间内已经算出 ePWM-BAR 到 eQEP 信号、它们之间确实有一些信号。

    但另一个答案是 我需要的。