This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:关于"100引脚 PZ"在 F28003x 中

Guru**** 2526690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1110454/tms320f280037c-about-100-pin-pz-in-f28003x

器件型号:TMS320F280037C

各位专家、您好!

您能否告诉我 F280037C (或 F280037)"LQFP (PZ)| 100"的当前状态以及何时可以购买?

F280037C 数据表包含有关"LQFP (PZ)| 100"的信息、但我无法从产品页面订购。

最棒的酒店
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电源限制、我们目前仅制造每种封装类型的超集。 对于100引脚、这将是 F280039C。

    我们希望从2023年开始打开其他器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ChristiClearman、您好!  

    很抱歉耽误您的回复。 感谢你的答复。 我明白了。

    此致、
    还不错