请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好、编译器专家、
在"TMS320F28388D:当 EMIF1是32位数据总线时、C28 CPU1以16位大小访问?"中、
我们知道编译器手册中的"使用字节外设类型属性"。
有以下限制。
----
对32位数据的地址也是如此。 16位访问的地址必须与32位对齐
对于32位访问、必须进行64位对齐。
----
特别是" 用于32位访问的寄存器必须是64位对齐的。"
您能告诉我们更多详细的示例吗?
例如、当32位器件不需要转换地址(1个地址= 16位、但仅支持32位访问)时、
必须应用此限制?
此致、
Hidehiko